This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400状态字节寄存器:位0

Guru**** 2532820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871800/tps65400-tps65400-status-byte-register-bit-0

器件型号:TPS65400

您好!

我们有一个使用 TPS65400的设计、并且看到 Switcher_1和 Switcher_2都在运行时出现问题。

当我们从 TPS65400状态寄存器捕获信息时、它会报告位0 (请参阅下图)。
这是未记录的状态。 您能否分享有关此状态的更多详细信息?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    应用工程师赵丽生周一将进行检查并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    1。对于此字节、位0、我们没有任何有关故障或警告的详细信息。请捕获并上传一些开关1和开关2的波形、包括输入电压、输出电压、开关、BST 和 PG。

    2.是否使用转换开关3和4? 他们可以吗?

    3.是否已重新启动以检查状态? 因为即使故障条件被移除或纠正、状态寄存器中置位的任何位都保持置位状态。 状态寄存器中的故障位保持置位、直到出现以下情况之一:(详细信息可在 数据表第38页的第8.5.2.4节"故障监控"中进行检查。)

    • 器件接收到 CLEAR_FAULTS 命令。

    •复位信号通过发出 SOFT_RESET 信号或通过将 CE 端子置为有效/置为无效来置为有效。

    •从 PMBus 器件移除偏置电源。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的帮助。  以下是您的问题答案:

    对于该字节、位0、我们没有关于故障或警告的更多详细信息。 请捕获开关1和开关2的波形、包括输入电压、输出电压、SW、BST 和 PG。
    [KKK]我认为除了 BST 信号之外、所有这些都在文档中。 PG 已取消置位、因为状态不好。

    2.是否使用转换开关3和4? 他们可以吗?   
    [KKK]这些未使用

    3.是否已重新启动以检查状态? 因为即使故障条件被移除或纠正、状态寄存器中置位的任何位都保持置位状态。 状态寄存器中的故障位保持置位、直到出现以下情况之一:(详细信息可在 数据表第38页的第8.5.2.4节"故障监控"中进行检查。)
    [KKK]使用 CLEAR_FAULTS 命令重置状态。 当故障仅在启动期间出现有限数量的周期时、当前溢出位消失。 否则它将保持置位。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我已通过电子邮件回答了您的问题、请检查。  

    我将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现这些措施解决了问题:

    1. 降低开关频率
    2. 增大输入电压
    3. 打开第二个开关时的延迟  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的反馈。 很高兴看到您的问题得到解决。  

    谢谢、

    Lishuang