This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905系列电池保护芯片是否与 BQ76200高侧驱动器芯片直接兼容?

Guru**** 2769775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900404/bq77905-is-the-bq77905-series-battery-protection-chips-directly-compatible-with-the-bq76200-high-side-driver-chip

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好:

我仍在考虑将 BQ77905电池保护芯片用于电池组端项目。  BQ77905电池保护器和76200高侧 MOSFET 驱动器是否完全兼容?   我需要一个具有最少器件数和低功耗的简单解决方案。

Thnaks、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是和否

    在最大条件下、BQ77905 CHG 和 DSG 将驱动 CHG_EN 和 DSG_EN 输入、检查电压电平、可能需要串联电阻甚至分压器。  BQ76200将增加静态电流、如果使用该电流、输入上的分压器也会增加静态电流。   

    作为一款简单的低功耗保护器、BQ77905支持低侧开关、LD 输入适用于低侧开关。  如果您的配置需要 LD 进行故障恢复、则需要设计一些方法来控制引脚。  这可能是一个具有上拉电阻的晶体管、它们将获取一些偏置电流、或者您的系统可能具有一些其他可用于控制的机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步查看 BQ76200规格、我发现最小电池电压为+8.... 当电池组深度放电时、这可能是一个问题。

    我目前正在使用 ABLIC S-8254AAW 芯片、它使用 P 沟道 MOSFET 来控制充电和放电。  是否无法使用晶体管和 BQ77905以类似的方式控制 P 沟道 FET?  如果有人完成此操作、请提供示例电路或说明其实现方式。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有关  高侧 P 沟道充电 FET 的示例、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua910。  凭借 BQ77905 (N 沟道低侧驱动器)的 CHG 和 DSG 范围、如果需要、您需要使用外部控制晶体管和钳位器来快速关闭功率 FET。   与使用 BQ76200类似、如果不将 LD 绑定到低电平、您可能仍需要对 LD 进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一篇很好的文章、让我继续学习。  有趣的是、到目前为止还没有实施放电控制的示例、只有充电示例。  我将按照放电电路的充电示例进行操作。

    谢谢!
    Tom