This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078:具有 TPS3779电压检测器的欠压保护电路

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078, TPS3779, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891376/bq24078-bq24078-under-voltage-protection-circuit-with-tps3779-voltage-detector

器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件: TPS3779BQ24075

尊敬的支持团队

我想构建一个包含的电池充电器 使用 BQ24078进行电源路径管理。 由于此芯片没有欠压保护功能(防止电池放电低于2.5V)、我想添加一个额外的电压检测器来添加此功能。 请考虑建议电路的草图:

请注意以下意见:

-         我在 TPS3779之后添加了一个逆变器。 与此类似、只要检测到的电池电压高于2.5V (因此 BQ24078的 FET 导通)、BQ24078的 SYSOFF 引脚就会处于低电平。 对吧?

-         TPS3779将由连接到 BQ24078的独立3.3V 降压/升压转换器供电。 在欠压检测的情况下、SYSOFF 引脚由 TPS3779驱动为高电平。 因此、TPS3779不再受电。 在这种情况下会发生什么情况? 根据我的理解、BQ24078将恢复运行、TPS3779将再次检测欠压并关闭 BQ24078。 这将反复出现、并继续耗尽电池(?)

我还注意到,充电电压为4.35V,这是正确的吗? 我们的电池(和大多数锂离子电池)的充电电压实际上为4.2V 至…μ A

——您还有其他解决方案要提出吗?

祝你一切顺利、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个从 SYSOFF 到 VBAT 的内部上拉电阻器。 您可以让 TPS3779B 的输出驱动 NMOS 的栅极、NMOS 的漏极连接到 SYSOFF、源极连接到接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您提出的解决方案。 对于电池充电电压、BQ24078是否能够为电池充电4.35V? 这是否可调节至4.2V?

    最棒的

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24075充电至4.2V