This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:如何使用 BQStudio 问题对目标应用内部的固件和配置参数进行编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQ27Z561, BQSTUDIO, BQ27Z561EVM-011, EV2400, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891690/bq27z561-r1-how-to-program-firmware-and-configuration-parameters-inside-the-target-application-using-bqstudio-question

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQSTUDIOBQ27Z561EVM-011EV2400BQ2980

尊敬的团队:

我评估使用 BQ27Z561-R1 (或 R2)监控单个 LiPo 电池、问题是当我将模块安装在目标板中时如何执行固件升级和参数设置、因此:

-如何通过 BQStudio 在目标板中对新固件进行编程(在隔离连接到 MVM 板上焊接的 BQ27Z561上的固件后、必须使用 EVM 板并将 I2C 线路连接到主板上?)

- HOE 我可以直接从 BQStudio 设置 BQ27Z561器件的配置参数、以避免从我的微控制器发送所有数据(我必须执行上述嗅探技巧?)

谢谢。

此致。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 EVM 用户指南。 它可以解答您在这里遇到的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在我发现 EVB 实现了 EV2400接口、因此我可以使用 BQ27Z561EVM-011评估板通过外部 I2C 连接(J7)对目标应用进行编程、而无需为此购买 EV2400编程接口。

    bq27z561评估系统包含三个硬件组件:bq27z561电路模块、板载 EV2400 PC 接口板和 bq2980电池保护器。

    谢谢!

    此致

    F.