请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R1 主题中讨论的其他器件: BQ27Z561、 BQSTUDIO、 BQ27Z561EVM-011、 EV2400、 BQ2980
尊敬的团队:
我评估使用 BQ27Z561-R1 (或 R2)监控单个 LiPo 电池、问题是当我将模块安装在目标板中时如何执行固件升级和参数设置、因此:
-如何通过 BQStudio 在目标板中对新固件进行编程(在隔离连接到 MVM 板上焊接的 BQ27Z561上的固件后、必须使用 EVM 板并将 I2C 线路连接到主板上?)
- HOE 我可以直接从 BQStudio 设置 BQ27Z561器件的配置参数、以避免从我的微控制器发送所有数据(我必须执行上述嗅探技巧?)
谢谢。
此致。
F.