This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610994可提供的最大电流

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873122/tps61099-maximum-current-can-provide-by-tps610994

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61023

大家好,

我有一个与 WIFI 相关的应用(MT7687FN)、系统启动时的最大电流约为400mA、平均电流约为<200mA、电压为3.3V;

两节碱性电池直接连接到电路板、但当系统启动 时、由于输出功率不足、有时会复位、因此我需要升压转换器。

 1.5 V <Vinput<3.1V, the output=3.3V, and the maximum current is 400mA, average current <200mA;

我想知道 TPS610994是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能否澄清一下您的最大电流是什么意思? 负载的电流或您在输入侧检测到的电流?

    如果是上一个、TPS610994可在输入电压低至1.5V 时、在启动期间支持3.3V/400mA 负载启动。

    TPS61023呢? 它应该非常合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、最大电流是启动时负载的峰值电流。 如果输入电压为2.5V 至3.1V、这是否支持3.3V/400mA 负载?

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    系统能否在转换器完成启动前禁用负载? 在启动期间、电流限制将小于正常运行。 考虑 Cout 的充电电流、恐怕会超过电流能力。

    如果在启动后 Vin=2.5-3.1V 加载、则可以