This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756进入脉冲跳跃模式的原因是什么?

Guru**** 2468570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891546/tps23756-what-will-cause-tps23756-enter-pulse-skipping-mode

器件型号:TPS23756

大家好、

在本例中 、TPS23756的原理图与 TPS23756EVM 原理图相同。

但我们无法获得预期的稳定5V/3A 输出。

我们可以发现 Vout 不稳定、器件在零负载条件下进入脉冲跳跃模式。

您能否说明哪种情况会导致 脉冲跳跃?

请参阅下面的详细波形。

以下是空载条件下的波形:

 

以下是 CTL 和 CS 引脚的波形:

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    由于我们已经在电子邮件中解决了这个问题、因此让我们坚持这样做、以便实现一致的通信并将所有信息保存在一个位置。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师