This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:使用单节电池电源(3.0至4.2V)直接运行 TPS65218D0 PMIC、无论是否在 AM437x EVM 上进行了测试?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X, BQ25890H, TPS65218D0, BQ25890SW-LINUX, BQ25898, BQ27XXXSW-LINUX, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900824/tps65218d0-operating-tps65218d0-pmic-directly-from-single-cell-battery-supply-3-0-to-4-2v-whether-this-is-tested-on-am437x-evm-or-not

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437XBQ25890HBQ25890SW-LinuxBQ25898BQ27XXXSW-LinuxTPS65218

你(们)好

TPS65218D0RSLR PMIC 内部确实有一个降压/升压转换器(直流/直流4)、即使输入电源电压低于3.3V、也可以生成3.3V 输出。  了解这一点后、我们计划直接通过3.0V 至4.2V 范围内的单节电池电源为 PMIC 供电

 您能否确认 AM437x EVM 平台是否使用直接提供给 PMIC 的单节电池电源进行了测试?

此致、

亚西恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaseen、

    如果您参考 AM437x 通用 EVM (TMDSEVM437X)并下载原理图、您将看到第4页上有一个"电池板连接器"、这是 PMIC 的可选输入。

    电池充电器 BQ25890H 是一款具有 Linux 驱动程序(BQ25890SW-Linux)的单节锂离子电池充电器、虽然"电池板连接器"上没有 I2C (SCL、SDA)、但可以轻松地将其添加到您的设计中。 我可以确认、BQ25898电池充电器在采用 TPS65218D0和 AM437x 的设计中使用。 BQ25898可能也受 BQ25890H Linux 驱动程序支持、或者适合在独立模式下运行(不进行 I2C 通信)。

    请注意、"电池板连接器"引脚排列上列出了一个 HDQ 引脚、这表示该板还使用了电量监测计。 参考 BQ27XXXSW-Linux、它列出了以下也包含 HDQ 引脚的器件。 我之前提到的使用 BQ25898的设计是一种移动 EPOS 系统(http://www.ti.com/solution/mobile-pos)、此处列出的电量监测计是 BQ27452-G1、它具有用于单线通信的 HDQ 引脚。

    总之、您的问题的答案是:是的、TPS65218D0已经过测试、并已用于具有电池充电器的产品中。 BQ25898是电池充电器的一个选项、BQ27452-G1是用作电量监测计的选项。  如果您有兴趣、可以构建自己的 PCB 来在 TMDSEVM437X 评估板上进行测试、但我找不到任何与所需引脚相匹配的已发布 PCB。

    请注意、该 EVM 上使用的是较旧的 TPS65218 (-B1)器件、该器件为 NRND、应替换为 TPS65218D0。