This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675 3.3V SOIC8封装的输出噪声过大

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873609/lm2675-excessive-noise-on-output-of-lm2675-3-3v-soic8-package

器件型号:LM2675

您好、TI、

我在 LM2675M-3.3稳压器上遇到主要的输出噪声。  

规格:

  • 电压输入:20-25V (通常为24V)
  • 电压输出:3.3V
  • 负载电流:0.1mA–606mA
  • LM2675的输入由400V 至24V 四分之一砖型直流/直流转换器供电。

原理图:

  • BC_PWR 的22µF 还有两个额外的 μ F。
  • C13-C16 =陶瓷电容器
  • D3 =二极管公司#B130-13-F
  • L2 = Bourns #SRR6038-470Y
  • C18 = AVX #TPSB107M010R0400钽电容器
  • C19和 C20 =陶瓷电容器

BC_PWR 有一些噪声、但 LM2675-3.3似乎主要放大了该噪声。

示波器波形:空载

  • 粉色–输入电压(24V RMS、21-26Vpp、引脚7)
  • 蓝色–CB 网络(升压电容器上的电压、引脚1)
  • 黄色- VSW (引脚8)
  • 绿色–+3V3 (引脚4)

 

如您所见、输出电压为3.3V RMS、但在2.5-3.8V 之间波动。  它似乎极大地放大了输入噪声(系统其余部分可以承受该噪声)、而不是对其进行滤波。

我在 webench 中使用最接近的可用组件对系统进行了建模、系统看起来稳定。  

  1. 你有什么建议吗?
  2. 会导致如此大的振荡的原因是什么?

不需要

EE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate:

    1. 首先、请确保使用最短的探头接地测量 C19端子上的输出纹波。
    2. 如果可能、请断开3V3下游负载、并将3V3输出连接到外部 E-LOAD 或纯电阻负载。
    3. 测量输出纹波时、最好不要同时测试 CB 或 SW 节点波形。

    如果输出纹波仍然不正确、则问题可能是由不正确的 PCB 布局引起的。 请上传 PCB 布局以进行检查。

    B R

    Andy