This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:需要额外的 CGD 来消除栅极振荡

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891281/bq76200-need-of-extra-cgd-to-remove-gate-oscillation

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: CSD19536KCS

您好!

 SLVA729A 第7页提到、可能需要额外的 CGD 来消除栅极振荡。 第一个问题是、当我们尝试关闭 DFET 或打开 DFET 时、是否会出现此问题? 第7页的术语有点令人困惑。

其次、 Alan Elbandhawy 的一份文档指出、如果 MOSFET 的 CRSS/Ciss 通常在快速开关情况下使用、则应该较低、但在 SLVA729A 第7页中、它明确要求我们将 CRSS/Ciss 保持在较高的水平。 您能否澄清一下在考虑 BQ76200应用的情况下应该做些什么? 我随函附上了这两份文件。 请参阅  Alan Elbanhawy.e2e.ti.com/.../bq76200_5F00_FET.pdfe2e.ti.com/.../Worst-case-cross-conduction-in-MOSFETs.pdf 文档的第4页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    Alan Elbanhawy 文档重点介绍了转换器中所用 MOSFET 的击穿电流。  切换是重复性的、并且是高速的。 为了在转换器中实现高效率、快速切换并避免击穿非常重要。  

    BQ76200将 FET 用于负载开关。  在最佳情况下、电池将始终处于开启状态、FET 永远不会切换、但如果发生故障、则必须成功运行。  在这两种情况下、FET 的开关操作基本相同、具有低 Ciss 和使用低栅极电阻的 FET 应快速切换。  较大的 FET 往往具有较大的 Ciss、因此您可能没有太多选择。  在电池中、FET 可能需要承载高电流、或者故障电流可能很高、因此、为了避免系统中出现较大的电感尖峰、您可能不希望太快地关断。  BQ76200具有显著的内部电阻、不是像转换器那样具有额定电流的驱动器、其规格为上升和下降时间。

    SLVA729的作者在所述情况下遇到开关振荡、并使用 CGD 电容器对其进行修复、CGD 电容器提供一些反馈以降低关断速度。  其他技术也可能是有效的。  选择在您的设计中效果良好的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 一个小问题是、SLVA729的作者在尝试关闭或打开 DFET 时或在这两种情况下都面临着什么问题? 文档中的语言有点令人困惑。

    引用相关段落-"在电池组电压增加(即48V)的情况下使用最少数量的 FET (1-2)时、 发生短路时、CSD19536KCS FET CGD 电容需要增加约220pF、以便提供反馈、使栅极在开关时保持导通"

    为什么在发生短路后希望栅极打开? 他是否意味着即使 BQ76200尝试将其关闭、它也会振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shyama、

    也许措辞会有所不同。  所包含的图片和文本似乎表示振荡已关闭。  短路关断通常是指大电流快速关断产生的大电感尖峰。  尖峰会耦合到其他东西并导致振荡。  显然、CGD 电容会减慢关断速度并避免振荡。   

    每个设计具有不同的寄生阻抗、这将影响元件之外的行为。  确保测试您的设计并根据需要进行改进。  您可能不需要 CGD、也可能有不同的解决方案。