This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:降压配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870988/mc33063a-buck-configuration

部件号:MC33063A

大家好、

根据9.2.3中的数据表、降压配置需要一个二极管、如下图所示、以红色圆圈显示。

我的客户在第二幅图片中使用的是12V 至5V 的 MC33063A 降压、但它仍输出5V 电压。

我们能否移除该二极管? 是否有风险?

您能否帮助提供一些有关这方面的见解?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该二极管对于降压转换器而言是必需的。 否则、电感续流很难实现、并且会产生电压尖峰并有损坏 FET 的风险。

    我们的 MC33063专家约一周不在办公室。 他可能有更多的意见。 请耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉让你久等了、MC33063的专家目前还在办公。

    从我的观点来看、IC 内部通常有一个从接地到引脚的二极管。 在某些情况下、它将有助于续流、但功能有限。 因此、建议在外部添加一个二极管。