请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A 大家好、
根据9.2.3中的数据表、降压配置需要一个二极管、如下图所示、以红色圆圈显示。
我的客户在第二幅图片中使用的是12V 至5V 的 MC33063A 降压、但它仍输出5V 电压。
我们能否移除该二极管? 是否有风险?
您能否帮助提供一些有关这方面的见解?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.