This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:EMI 辐射数据

Guru**** 2508505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898459/ucc12040-emi-radiation-data

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

团队、

我们是否对 UCC12040的行为方式进行了 EMI 测量?  

我的客户希望在参考板上进行一些实际测量。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我需要向我在美国的同事提问。 我希望在今天晚些时候作出回应。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我已连接 UCC12050、它将具有与 UCC12040相同的行为。

    此致

    Petere2e.ti.com/.../RE--All-30_2D00_1000MHz-Magneto-SSM2Layer-50-ohm-Load_5F00_Graph_5F00_Horizontal.pdfe2e.ti.com/.../RE--All-30_2D00_1000MHz-Magneto-SSM2Layer-50-ohm-Load_5F00_Graph_5F00_Vertical.pdfe2e.ti.com/.../RE--All-30_2D00_1000MHz-Magneto-SSM2Layer-50-ohm-Load_5F00_Table_5F00_Horizontal-Pre_2D00_Sc_2E00__2E00__2E00_.pdfe2e.ti.com/.../RE--All-30_2D00_1000MHz-Magneto-SSM2Layer-50-ohm-Load_5F00_Table_5F00_Vertical-Pre_2D00_Scan_2E00__2E00__2E00_.pdf

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter! 但还有一个问题。 在所有30-1000MHz 的磁性 SSM2层50欧姆 Load_Graph_Horizontal.pdf 中、38.23MHz 时的第一个峰值仅比限值低5dB。

    看起来使用了50欧姆的电阻负载。 最好使用"人工手"(220pF + 510Ω Ω)接地、因为这是 EN 60601-1-2等法规要求的。  

    我们是否也有此类测量?

    此致、
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这就是我们所拥有的一切、我会将您的意见反馈给看起来像 EN 60601-1-2针对医疗设备的团队、 我认为该团队可能会首先关注工业市场、因此要求可能会有所不同。

    您在限制线中需要多少裕度?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    Robert 在 TI 论坛上提出了我的问题。 我们的客户通常要求 EN 55032 B 类限制线具有6dB 的裕度。

    我们希望使用此器件为 RS485收发器生成隔离电压。 我们的经验是、如果我们连接10米长的电缆、会非常接近极限。

    因此、我们对人工测量感兴趣、这更代表真实世界、因为存在接地耦合。

    此致、

    Daniel