This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:PBX 输入的内部结构

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420, TPS3421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870588/tps3420-internal-structure-of-pbx-inputs

器件型号:TPS3420
主题中讨论的其他器件: TPS3421

如果 MCU 上也连接了低电平有效按钮、我是否可以/是否需要在 TPS3420的 PBX 输入上使用外部上拉电阻器? 如果未按下、我需要在 PBX 线路上安装系统 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS3420具有基于 NMOS 的输入、无需上拉电阻器。 对于该配置、我建议使用 TPS3421。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 TPS3420版本、因为我希望复位脉冲将保持激活状态、直到释放按钮的 ON。

    因此、是否唯一的选择是将 MOSFET N 型置于 PBX 输入(开漏配置)的前面、并使用它从差分电压电平驱动按钮按下操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是外部上拉至 VCC、会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信唯一的选择就是您提到的。 在将推挽式拉至 Vcc 的情况下、我相信您将会遇到功能问题、并注意到此器件上的泄漏。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已替换 TPS3421EGEVM 评估板上的 TPS3420、并已按照手册中的说明移除电阻器 R1和 R2。

    通电后、RSTN 变为高电平、7、5秒后将保持关闭状态、直到断电。 我甚至没有按下按钮。 PBX 输入端的电压为零。

    行为对我来说有点令人困惑。 输入不需要任何东西来驱动"高电平"?

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PB2接地时、我通过49、9k 电阻器进一步上拉 VCC 上的 PB1。

    现在、电路似乎正常工作、3.3V VCC 上的电流消耗为640nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、

    很高兴看到电路工作正常。 如果您不介意、可以共享工作原理图吗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TPS3421EGEVM 评估板时、请勿按照手册中的说明拆下上拉 R1和 R2。 需要有外部上拉或推至"高电平"才能使电路正常工作。