This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 15节电池咨询

Guru**** 2590660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77915, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891139/bq77915-bq77915-15-cell-consult

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他部件:BQ76940BQ78350

客户已将 BQ76940与通信接口结合使用。 现在、他们希望实现 OV/UV 和平衡功能。 有一些咨询意见。

答:客户现在只需要 UV/OV 指示信号而不需要外部 MOS、不需要 OCP、OT、UT 和 OW。 它们是否只能使用 DSG/CHG 进行指示。

B. BQ77915应支持热插拔、例如、先插入第一个电池或第三个电池时、BQ77915不会损坏。 如果我们使用三个串联的 IC、请先接通第一个或第二个 IC 的电源、BQ77915不应损坏。

c.当 BQ77915发生故障时、应安全打开 OV 指示信号(CHG)。 与 UL2595标准一样、在任何器件发生故障时、电池不应过度充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    DSG/CHG 引脚可用于指示故障、只需将电压电平转换为控制器的相应电平即可。  

    BQ77915在堆叠时可能能够以不同的顺序进行连接、但它在内部具有电池平衡 FET。 我强烈建议从下而上连接器件电源(首先连接底部器件、然后连接中间器件、再连接上部器件)。  

    我不确定我是否理解最后一个问题。 CHG 信号将指示 OV 条件、直到电池电压降至 OV 电压减去迟滞为止。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    第三个问题仍然需要您的帮助。

    对于第三个问题、我有一些详细信息要解决。 在 UL2595标准中、在9.9和18.6.x 的条件下提供了 IC 安全性。 过充会导致电池爆炸。 考虑到任何 BQ77915故障、CHG 应指示 OV 条件。 您对此有什么意见吗? 谢谢!  

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    UL 规范是系统级规范。 BQ77915可以检测和指示 OV。 我对标准或客户系统不是很熟悉、无法告知它是否足以满足要求。

    某些电池电量监测计器件(如 BQ78350)具有额外的过充保护功能(除 OV 之外)、但 UL 规范可能不要求这样做、我不确定。

    此致、

    Matt