This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:IN+/ IN-电压电平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1, DS90LV028AQ-Q1, TIDA-01573, LMG1020, SN65LVDS4, DS90LV028A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891236/lmg1025-q1-in-in--voltage-level

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01573LMG1020SN65LVDS4DS90LV028A

大家好、

LMG1025-Q1的数据表指定 VIH 高阈值电压为1.7V (最小值)和2.6V (最大值)。 这是否意味着1.7V 至2.6V 之间的任何电压都将被解释为"高电平"输入、或者此参数是否指定 VIH 中的部件间变化?

另一个相关的问题是当施加到 IN+/-引脚的 VIH 高于2.6V 时会发生什么情况? 我的客户使用的是一个最小输出电压为2.4V、典型输出电压为3.1V 的 LVDS 驱动器。 这是否会损坏 LMG1025-Q1的输入?

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    感谢您与 LMG1025-Q1的 e2e 联系。

    1025需要3V 摆幅才能正确切换。 最小/最大输入阈值变化有助于实现输入迟滞、并指定每个器件上的输入阈值在整个器件和温度范围内的变化量。

    1025输入可承受高达 VDD 或5.25V 的电压、这些电压可在 LMG1025-Q1数据表的建议运行条件表中找到。 由于1025个输入 IN+和 IN-需要3V 输入摆幅才能达到开/关阈值、因此 LVDS 或输入缓冲器需要能够从0V 切换至3V。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    那么、您建议将哪种 LVDS 至 CMOS 接收器与1025配合使用? 即使   TIDA-01573设计指南中提到的 www.ti.com/.../DS90LV028AQ-Q1也具有2.6V (最小值)、3.1V (典型值)的输出电压。

    谢谢、此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mihir 的跟进、

    IN+和 IN-不是差分输入。 为了在 IN+或 IN-(而非两者)上使用 LVDS、它需要是单端输出。 我建议将 SN65LVDS4用于具有类似速度的3.3V 输出的 LVDS、以实现1ns 脉冲。 SN65LVDS4输出最小值为3V、这也符合 lmg1020和 lmg1025-Q1输入规格。 但是、DS90LV028A 也应该能够用于大多数应用、因为最小2.7V 值是在整个转角温度范围内测得的、最小输出电压也取决于相对于负载的拉电流能力。

    谢谢、