This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:Tina/Spice/UCC28730-Q1:SPICE 库错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871527/ucc28730-q1-tina-spice-ucc28730-q1-spice-library-error

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730
您好!
未定义的模型:在使用 UCC28730_netlist_undefined.lib 文件创建 UCC28730-Q1仿真时会发生 D_D1错误。 功能
如果您有新的仿真模型、请通过以下电子邮件发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngsuk、

    我将研究这个 UCC28730-Q1 SPICE 问题并返回给您。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youngsuk、

    对拖延表示歉意。 请发送电子邮件至 ben.lough@ti.com。 我将通过电子邮件向您发送一个新的 pspice 文件。 很遗憾、.zip 太大、无法在 E2E 中发布。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我向您发送了电子邮件

    请向我发送新的 papice 文件。

    此致、

    Youngsuk Andrew Oh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngsuk、

    我通过电子邮件发送了 pspice 文件。 请告诉我这是否适合您。

    此致、

    本·洛夫