This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940问题分析

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891580/bq76940-bq76940-issue-analysis

器件型号:BQ76940

大家好、我们的 BMS 应用于电动自行车。 该电池是一个锂铁磷酸盐15串电池组。 BQ76940和微控制器读取 AFE 通过 IIC 通信收集的单位电压。
最近、在生产端读取数据后验证出现问题、MCU 在主机上显示初始固定值为3.2V 的数据。 在故障发生后、即使再次断电、也不会消失。

在软件仿真后、我们发现在读取数据后验证失败、MCU 在主机上显示初始固定值为3.2V 的数据。 检查验证器件的代码、读出电芯电压约为0.002V、实际为3.0V。 请帮助我们分析导致 AFE 芯片出现这种异常的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    休眠寄存器值的常见问题是由于器件中的某些功率损耗而发生 XREADY 故障。  检查状态寄存器0x00。

    如果问题出现在底部电池组上、则器件不会 ACK

    如果问题出在中间组、则不会更新电池电压、在下电上电后、寄存器读数为0

    如果问题出在顶部组、底部组电池将显示电压、但中间和顶部将显示休眠值。  

    检查设计是否存在电源滤波器组件。  对于 BQ76940、射频通常应为1k、而不是串联二极管。 CF 通常约为10uF、在 C57上方的原理图剪辑中、C58似乎是底部组的 CF、但不包括连接。  检查从组的顶部电池输入到组电源的二极管是否存在。

    启动后检查 CAPn 电容器上的电压、这些电容器应为3.3V。

    检查 TS2和 TS3上是否存在热敏电阻、或将下拉电阻器连接到本地基准。  来自悬空输入的 TS2或 TS3上被捕获的电压将阻止正确启动、并在报告的0V 电压下导致 XREADY 故障。