This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:它能否替代 TMDXIDK5718中的 TPS6590377

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872414/tps659037-can-it-replace-tps6590377-in-tmdxidk5718

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718TMDXIDK5718

您好!

在 AM5718 EVM (参考 TMDXIDK5718原理图)中、我让 TPS6590377 PMIC 开始加热、并显示了5欧姆的输入阻抗(对于 VMAIN 轨)。 它还在芯片外壳顶部有一个凸块。

我现在已将此芯片组替换为 TPS6590377和 TPS6590379ZWSR。

这是允许的吗? 它们是否不能进行引脚对引脚的替换。

现在,组装 PMIC 后,在测量 VMAINS 时,我观察到阻抗为20欧姆。

我现在已在输入 VPWRIN_JCK 上施加4.5V 电压、从而确保 U105 PMIC_RESET_IN ="0"。 输入电流约为150mA。

PWRON 引脚显示大约4.1V 的电压

在这种情况下、我观察 到 VRTC_OUT = 1.73V、这是预期的值。 所有其他电压范围都是 Vour SMPS,Vout LDO 测量为零。   

根据我的理解、只要未发出 VEN、这些电源轨将保持低电平、VTC_OUT 除外。

我还可以检查哪些其他方面来确认 PMIC 的工作状态?  

V12_0D 显示接近输入电压。 所有其它电源轨 V3_7LCD、V5_0D、VLED+等显示0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    TPS6590379是基于 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011的 TPS6590377的引脚对引脚替代品 

    PMIC 的损坏听起来像是 EOS 事件、根据严重程度、它可能会影响电路板的其他部分。 是否已经设置了 RESET_IN='1'并且它不起作用、或者您正在尝试在设置 RESET_IN 之前测试一些其他项目?

    另一个注意事项是、对于 VRTC、1.73V 似乎有点低、您是否在示波器快照中检查过它? 有时、测得的较低直流值表明输出正在切换、这通常是由于输入电源不稳定造成的。 如果您确实看到 VTC 切换、那么我建议也检查示波器上 VCC1输入电容器上的电压。

    我已通知器件专家、以帮助解决未来的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    """另一个注意事项是、对于 VRTC、1.73V 似乎有点低、您是否在示波器快照中检查过它? ""

     我已使用示波器进行检查、该值为 VRTC_OUT = 1.739V。 VMAINS 电压为4.15V。

    示波器截屏显示了一个稳定的直流值 、而 PMIC_RESET_IN ="0"时没有切换。

    ""是否已经设置了 RESET_IN='1'、但它不起作用、或者您正在尝试在设置 RESET_IN 之前测试其他一些项目?"""我已经使用电流限制(500mA)尝试过此操作、但器件跳闸、因此未再次尝试此操作。

    根据观察、在4.5V 输入时、在 PMIC_RESET_IN ="0"时持续消耗150mA 电流。 PMIC 温度显示温度从31°C 上升到 39°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    您是否测量了每个 SMPS 电源轨的输入电压和输出电压? 此外、这种观察结果是否发生在您购买的 EVM 上、或者发生在您的电路板上以 EVM 为模型?

    如果是您的电路板、请分享原理图。

    如果是可订购的 EVM、请验证是否对电路板进行了任何更改。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于 AM5718 EVM。 电路板发生故障、未进行任何硬件更改。 猜原因可能是一些不当操作。 如前所述、PMIC 上有凸块、用于在通电时加热。

    现在、我们已将 PMIC 替换为新器件。

    EVM 的原理图参考...。。 所有信号名称均来自电路原理图...

    我在 PMIC 复位时测量了 SMPS 轨电压。 所有这些都显示为零。 这也适用于 LDO 输出。 我希望 VOutadc 即使在复位时也能显示输出电压。 除了 VOUTRTC =1.739V 外、所有其他电源轨显示为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您提供更多信息。 PMIC 肯定会损坏、如您观察到的凸起和高温所示。 如果放置在电路板上的第二个单元显示类似的行为、则电路板上的某个位置可能存在对地短路。 SMPSx_IN 引脚应具有与 VCC1相同的电压、而不是0V。 此外、GPIO_5需要处于高电平才能打开器件。 您是否能够测量电路板上的某个位置是否发生电源短路?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 SMPS_OUT 电压0V…… SMPS_IN 是 VMAINS 4.15V..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果这是在新装置上、您似乎没有一个打开请求。 VCC1的电源不会启用器件的输出电源轨。 如果使用使能信号、则需要确保 GPIO_5被拉高。 另一个选项是、如果需要将按钮用作输入、则在 PWRON 引脚上设置一个按下按钮。 如果您使用的是 RESET_IN、则该引脚也应被拉高。

    您能否测量这3个信号?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、一旦将 R794电阻器串联到 RESET_IN、输入侧20OHMS 就消失了。 我不确定是不是因为这个原因。 我想现在正在进行该序列。 我可以观察到 ReGen1信号和3.3V 变为高电平...不过 PMIC 会发热... 我尝试隔离负载侧。 V_1V8电源轨消耗巨大电流... 450mA……我想 PMIC 功能正常…… 负载侧的一些问题仍然存在...