This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:为什么需要2个封装原理图?

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899505/tps62260-q1-why-2-package-schematics

器件型号:TPS62260-Q1

您好!

数据表中有2个用于 SON 的封装原理图。 DRV0006A 和 DRV0006D。 为什么是2? 哪种封装适用于哪种产品?

谢谢!

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    两种封装是相同的、从技术角度来看没有区别。  

    DRV 封装图表示 WSON 封装、DDC 封装图表示 SOT23封装。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    它们之间存在明显的差异。

    请明确以下每个器件的封装类型。 客户将在收到设备时检查设备、以确认是否提供了正确的设备。 当发现它们不同时、它们将被拒绝。 目前没有任何信息可确定每个器件使用哪一个。 从技术上讲、它们是相同的信息在这里毫无意义。 差异显而易见。

    谢谢你。

    此致、

    奥古里

    ・TPS62260TDRVRQ1
    ・TPS62262TDRVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    我将与包装团队讨论它、下周再见。

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    DRV006D 是 TPS62260-Q1的正确封装图、我将请求修改数据表、并删除另一张图。 谢谢、向我们指出。

    此致、

    Tanvee