This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1:测试问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891507/ucc21222-q1-ucc21222-q1-testing-issues

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、

我可以看到为0负载电容提供了传播延迟(最小28ns 和最大40ns)。

我尝试在安装 MOSFET 的情况下测量相同的值。

我们是否有一条传播延迟与负载电容间的关系曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、  

    感谢您的提问。

    正确的是、此参数未在数据表中指定、仅适用于0pF 负载。

    我们可以使用 PSPICE 模型来估算或仿真负载电容上的延迟。  

    它位于以下产品文件夹中:

    例如、我使用作为 UCC21222-Q1 PSPICE 模型一部分提供的示例项目、在多个负载电容下模拟了传播延迟、最高可达到极高的值。 结果如下、以及我们提供的设计文件的快照。 请注意、这是在固定温度下使用的典型模型、应用于估算。  



    希望这对您有所帮助。 如果这回答了您的问题、请单击绿色按钮让我知道。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

     

    最好

    Dimitri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回答。 它解决了我的问题。 我将尝试进行仿真。