This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:适用于高电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891004/tps54623-for-high-vo

器件型号:TPS54623

尊敬的团队:

我的客户希望在 Vin=12V、Vo=8V/5A 的条件下实现该器件

该器件是否适合此处?

我认为应该可以。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TPS54623适用于此处。 如果无法在应用中向 VIN 施加 PVIN+4V 的电压、则如果 BOOT-PH 电压降至 BOOT UVLO 以下、HS FET 将保持关断状态、LS FET 将导通以为 BOOT-PH 电容器充电。 在这种情况下、它不是100%占空比、但非常接近它、可能是99.9%的占空比。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果 VIN=PVIN=12V、最大输出电压是多少?

    8V、对吧?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    以下公式可用于计算给定 Vin 的最大 Vout。 该公式计算器件进入100%占空比模式之前的最大 Vout、频率开始变化以保持输出稳定。 开始时的阈值通常为100ns。 当 TOFF 小于该值时、即 TPS54623频率开始变化。 TPS54623可调节比此公式计算出的更高的 Vout。

    在使用此公式进行最坏情况计算时、我建议考虑开关频率容差和电路中的电阻。

    Anthony