This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:设置 PMBus 电压电平

Guru**** 2390530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891663/tps53667-set-pmbus-voltage-level

器件型号:TPS53667

大家好、

我看到 PMBus 接口支持3.3V 或1.8V 电压电平。 在哪里设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、没有设置或引脚搭接。 VIH 和 VIL 电平被设定、这样逻辑与任一上拉电压兼容、并且数据引脚上的下拉电阻足够强、能够下拉至逻辑低电平。 请注意、在 SMBus v2.0规范高功率直流规范中、只有一个规范用于1.8V 至5V 的上拉电压。