This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输出电容选择

Guru**** 2542170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873524/bq24780s-output-cap-selection

器件型号:BQ24780S

您好,

  将充电器输出电容大小从0805 (10uF/35V*4)更改为0603 (10uF/35V*4)是否重要?

 

最大充电电流为5.5A、电池为4S1P。

 

谢谢!

 

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    最重要的规格是电容、最大电压、温度系数、工作温度和容差。  您已经提到了电容和最大电压(10uF/35V)。  如果温度系数为 X5R 或 X7R、则容差为+/-10%、工作温度满足要求、我不会看到减小物理尺寸的问题。

    除上述情况外、受封装尺寸影响的主要因素是寄生效应、尤其是寄生 ESL、但开关稳压器中的电感器远高于 输出电容器的 ESL 、这并不重要。

    此外、较小的封装也不会散发热量、但这些输出电容器中不应产生大量热量。

    因此、我认为这是可以的、但是、与我们的参考设计中的任何更改一样、客户应验证更改。

    此致、

    Steve