This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:使能引脚

Guru**** 2513625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900972/tps61021a-enable-pin

器件型号:TPS61021A

您好!

 如果 TPS61021的使能引脚在4.4V 电压下永久驱动为高电平、会发生什么情况? (绝对最大额定值为3.6V)。

谢谢你

此致、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    IC 可能仍然正常、未损坏。 但我们强烈建议在 Vin 上添加分压电阻器、以降低这种情况下的 EN 电压。