This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050SEVM:2层 PCB 设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887742/lmr14050sevm-2-layers-pcb-design

器件型号:LMR14050SEVM
主题中讨论的其他器件: LMR14050

你好。

LMR14050SEVM 在4层 PCB 上实现。

 是否可以对 LMR14050使用2层 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以、仅需注意5A 电流导致的热问题。 EMI 性能比4层电路板差。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    请在 Webench 中模拟您的应用、以检查热性能是否满足您的要求。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请您指出、在 webench 中、我可以在哪里定义仿真设计所需的2层 PCB?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    很抱歉、TI.com 上的最新 Webench 无法更改 PCB 层。

    您可以继续使用2层 PCB 并参考 EVM 布局设计、如果热性能可以满足您的应用要求、则可能需要使用4层 PCB。

    B R

    Andy