This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900196/lmr33620-lmr33620

器件型号:LMR33620

LMR33620

在我的设计中、LMR33620为超级电容器组充电、其中的一个散射二极管。

为了在 S-Cap 上获得精确电压、分压器会直接感测 S-Cap 两端的电压。

问题:

当没有向 LMR33620的 Vin 引脚施加电压时,允许多少 mA 电流作为反向驱动进入 IC 的 FB 引脚?

BR

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jorgen

    FB 引脚是高阻抗引脚、仅灌入低于 uA 的电流、甚至直接在 FB 引脚上施加直流电压。  不要施加-03V~+5.5V 范围内的电压。

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的 PROMT 回复。

    请参见随附的:  SLYA014A - 2000年5月锁存、ESD 和其它现象

    如果可能、请联系芯片设计器、让我知道 FB 引脚可以接受的 mA 数量、而不会导致芯片发生闩锁或性能下降。

    BR

    Jørgen μ A

    e2e.ti.com/.../slya014a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    在与设计人员进行检查后、无论 VIN 引脚电压是多少(0V-36V 范围)、FB 引脚都没有锁存问题。 低于 uA 的 FB 灌电流 、即使它直接由直流电源偏置也是如此。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢你

    案例已关闭

    BR

    Jørgen μ A