This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何设置 BQ77915的 OV 和 UV

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900965/bq77915-how-to-set-the-ov-and-uv-for-bq77915

器件型号:BQ77915

大家好、

如何更改 OV 和 UV 阈值? 我们在数据表中找不到。

此外、您是否有以下要求的建议:

1.用于 锂离子电池  

2.5-系列

OV 阈值为2.8V

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:
    阈值由 TI 设置、因此每个可用配置都有不同的器件型号。 您可以在器件比较表中看到这些配置。

     但是、BQ77915仅支持3V 至3V 的过压、因此它不支持钛酸锂电池。  

    我认为我们没有一个具有2.8V OVP 的5s OVP IC。