This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891302/tps53622-tps53622

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: TPS53679

您好!

我们希望    使用 TPS53622设计 Intel Bakerville Skylake-D 85W SoC SKU 的 PVN_AUX 和 P1V05_AUX。

但我们不确定 TPS53622在 PVND_AUX 电压变化时是否能够支持 AVID。

注意是 TPS53622参考设计、我想知道参考设计中 AVID 控制2个 MOSFET 的 AVID 功能是否正常?

还是 参考设计中使用的 AVID 方法用于大规模生产?

谢谢!

e2e.ti.com/.../TI_5F00_VR13_5F00_SkylakeD_5F00_Bakerville_5F00_Reference-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    AVID 功能通过2个 FET 的实现正常工作。 您可以毫无问题地使用它。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    非常感谢!

    现在有一个有关 TPS53622的新问题。

    在参考设计中、SVID:4用于 PVNN、5用于 P1V05、PMBus=D0h、由 ADDR 至 VREF=23.2K、ADDR 至 GND=21K。

    但我在 TPS53679_2P0_Design_Tool_Rev0_5的菜单中找不到 SVID 地址=5?

    如果自举电阻器无法设置 SVID 地址、则由 PMBus 修改 MFR 寄存器来完成?

    BTW、TI 能否提供 SCH 审核?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    如果自举电阻器无法设置 SVID 地址、则由 PMBus 修改 MFR 寄存器来完成?

    是的、正确的做法是通过 NVM 设置 SVID 地址。

    请联系您当地的销售支持团队进行 SCH 审核、我相信您不想在线发布您的原理图... )

    谢谢

    Chasel