This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800:输出电压

Guru**** 2589640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900942/tps62800-output-voltage

器件型号:TPS62800

大家好、

我的客户正在寻找超低 IQ 直流/直流。  

客户希望动态更改两个输出电压。  TPS62800是否能够通过更改 VSEL 电阻将输出电压动态更改为另一个输出电压? 如果不允许、您能告诉我推荐的器件吗?

VIN:锂离子1节电池

输出电压:0.5V/0.65V

输出电流:待定,但应小于1A。

封装:小尺寸,如 CSP

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    在 TPS62800中、VSEL 引脚在启动时设置 、稍后无法动态更改。  

    我的建议是采用 DSBGA 封装的 TPS628610 (我们最新的器件之一、处于预量产阶段)。 该器件具有 I2C 接口和一个专用 VSEL 引脚、通过该引脚可在运行期间调节输出电压。 请查看数据表: http://www.ti.com/product/TPS62861

    此致、

    Febin