This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:寻找 CSD18540Q5B 等引脚对引脚替代 MOSFET

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD18510Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900188/csd18540q5b-looking-for-pin-to-pin-replacement-mosfet-like-csd18540q5b

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD18510Q5B

大家好、

我将 NVMTS0D4N04C MOSFET 用于我的应用、但我需要通过引脚对引脚 MOSFET 更改此 MOSFET。 我想使用 CSD18540Q5B MOSFET、但它不是引脚对引脚的。 如果您有类似的产品、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您关注 TI FET。 遗憾的是、我们没有在同一个8 x 8mm (功率88)封装中制造任何 FET。 您需要更改电路板布局以适应5 x 6mm SON 或 D2PAK 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢你的答复。 如果您有任何引脚对引脚连接的器件型号、我想将其用于我的 PCB。 然后、我可以更改修订版2的布局。 相同的封装尺寸对我的测试不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    再次感谢您关注 TI FET。 我进行了搜索、但很遗憾、TI 未在 NVMTS0D4N04C 的同一封装中生产任何器件(FET 或其他器件)。 最接近的是5x6mm SON 封装、例如 CSD18540Q5B。 我们的最低 RDS (ON) 40V NFET 是采用5x6mm SON 封装的 CSD18510Q5B。