This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用基于光耦合器的栅极驱动器进行 H 桥驱动

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC23511, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891448/h--bridge-driving-with-opto-coupler-based-gate-drivers

主题中讨论的其他器件:UCC23313UCC23511UCC23513

大家好、我想设计一个 H 桥逆变器、我对驱动 MOSFET 不是很了解、我可以用一个隔离式电源驱动4个光耦合器吗?

或4个隔离式电源、适用于每个光耦合器。

我需要一个可以在100kHz 频率下工作的光耦合器建议。

最好的雷加

亨克·罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henk、

    感谢您的提问。  

    [引用 user="Henk road"]我能否使用一个隔离式电源驱动4个光耦合器?[/quot]

    是的、您可以为您的器件使用单个隔离式电源。 但是、对于高侧驱动器、您需要使用自举电路、顾名思义、该电路使用二极管和电容器引导高侧 VGS 以偏置高侧 FET (如下图所示)。  

    首先、您询问了基于光耦合器的栅极驱动器建议。  我们拥有一系列光兼容栅极驱动器(UCC23xxx 系列)、这些驱动器是光耦合器的直接替代产品、具有主要优势(更低的延迟、更长的使用寿命、出色的器件定时匹配)。  这些设计可直接替代已使用光耦合器的传统设计。

    我们的光兼容驱动器也仅为单输出、因此您的全桥需要4个单独的栅极驱动器。

    如果您不限于使用光栅驱动器、我们的双通道隔离式栅极驱动器之一是绝佳的选择。

    下图显示了实现方式的差异。 使用我们的光模拟器件、您将这些双路输出驱动器拆分为蓝线、您必须具有4个栅极驱动器、而不是2个。 此图还显示了如何通过仅使用单电源的自举电路实现全 H 桥。

    如果您不限于使用光隔离式栅极驱动器、请告诉我、我可以提出其他建议、最终可能会简化您的设计。 但是、由于您专门询问了光耦合器、我将继续详细介绍这些器件。  

    [引用 user="Henk road"]

     我需要一个可在100kHz 频率下工作的光耦合器建议。

    [/报价]

    根据您使用的设计和电压、您可以在光兼容驱动器的基本和增强型隔离选项和驱动电流之间进行选择。 所幸的是、这些评级可以帮助您快速决定您需要哪一个更好。 所有这些都可以毫无问题地处理100kHz。  

    除非您使用的是电压  

    基本隔离:

    UCC23313 - 4A/5A、3.75kVrms

     

    增强型隔离

    UCC23511 - 、1.5A/2A、5.7kVrms

    UCC23513 - 4A/5A、5.7kVrms

    其数据表的第6.6节显示了根据您的电压确定基本/增强型选择的隔离参数、示例如下。  

    VIORM 是器件可重复处理的最大电压。

    如果不了解您的设计信息、我无法肯定。 但是、除非您希望看到电压接近900V 并且需要大于5kV 的隔离、否则 UCC23313是更好的选择。  

    在您的电路中实现时、我提到的这些器件的数据表中的第10.2.2节介绍了如何向栅极驱动器提供信号。  

    此外、我们还提供了大量有用的资源、可帮助您使用 TI ISO 栅极驱动器进行设计、此外、我们还提供了一些资源、可帮助您开始设计此类驱动器、包括如何设计自举电路

    有关栅极驱动器的本视频系列。  

    (设计) UCC23XXX EVM、它为 使用我们的光模拟栅极驱动器进行设计提供了基础。  

    (视频)隔离式栅极驱动器简介

    (视频) H 桥基础知识 

    具有 ISO 栅极驱动器的参考设计的完整列表

    自举电路选择

    我希望这能回答你的问题。 如果是、请单击绿色按钮。 如果您有更多问题、请告知我们、我们将非常乐意为您提供帮助。  

    最棒的  

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,谢谢您的回答 sır!
    我将处理这个问题。 再次感谢您的详细回答、谢谢您!

    我还想提供一个与反激式转换器集成的平均电压为15V 的次级参考 PWM。
    我将使用该 PWM 控制器来驱动4个 MOSFET。
    如果我使用自举、我是否可以将我的光电耦合器馈送到这条线路上? 它由反激式转换器供电。

    此致

    Mikail Ünal è s





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikail、
    绝对欢迎你。  

    您可以使用隔离型反激式器件为 UCC23X1X 提供15V 电压、如您所述、因为这高于数据表中指定的14V 最小输出侧电源、然后这可与自举电路一起使用以生成高侧偏置。 请注意、电压应保持在该限值以上。

    自举电路应该能够很好地满足您的应用需求。 自举不起作用的情况是高侧 FET 需要在任意时间内保持开关状态、这种情况在您的应用中并非如此。



    我希望这能回答你的问题。 如果是、请单击 绿色按钮。 如果您有更多问题、请告知我们、我们将非常乐意为您提供帮助。  

    最棒的
    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你也是!