This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:TS 引脚的初始状态

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873366/tps3422-initial-state-of-ts-pin

器件型号:TPS3422

大家好、

我的客户错误地将 TS 引脚留在其电路上。 在这种情况下、当 PB1被保持按下时、/RST 在7.5秒后被置为有效。

TS 引脚的初始状态是什么?   TS 引脚在加电后作为初始状态在内部连接到 GND?

此外、客户错误地将 TST 引脚连接到 PB1。

在这种情况下会出现什么问题?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    将 TS 引脚保持断开将使其处于意外状态、并可能在0和1之间波动。 在您的情况下、它默认为7.5s 计时。 它处于高阻抗状态。

    对于 TST 引脚、只要 PB1被驱动为高电平或低电平、通常可以将其连接到 PB1。 但是、我们不建议在低电平和高电平之间选择 TST、并将其放置在适当的 VCC 或 GND 上。

    谢谢、
    Abhinav。