This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:并联两节电池、用于一个 VBUS

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873539/bq25713-parallel-two-batteries-for-one-vbus

器件型号:BQ25713

两个 BQ25713s 能否在 OTG 模式下同时与单个 VBUS 一起运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek、

    我不理解这里的应用? 当 VBUS 存在时、您不处于 OTG 模式。 OTG 模式从电池获取输入。

    如果您有一个方框图可以分享、我可以更好地帮助您。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它本质上是一个 USB 移动电源、但具有两个独立的电池是有原因的(由于 它们可能处于不同的初始充电电平、因此它们不能直接并联)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek、

    那么、Type-C 连接器是否还会通过 PD 控制器为充电器提供正确的输入电源? 您将需要这一侧进行充电。  

    您可能需要一些 OR-ing 控制器或电源多路复用器来执行您想要执行的操作。 每个充电控制器的 OTG 输出相互独立、不能通过充电控制器执行电流共享。 因此、每个输出的稳压电压将与另一个输出略有不同。

    您需要隔离每个通道。 对此功能的一个警告是、一个电池可能会完全耗尽 IFS OTG 输出、这是 OR'ing 电路的选定优先级。

    此致、

    Joel H