This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0-Q1:延长软启动时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900629/ucc2813-0-q1-extend-soft-start-time

器件型号:UCC2813-0-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

您好!

是否有任何方法可以增加软启动时间来限制浪涌电流? 根据 d/s、软时间最大值为10ms、但这还不够。

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    通过将 E/A 放大器输出(COMP)钳位到内部软启动电容器(CSS)上的电压、可在 UCCx813-x 器件内执行软启动。 因此、我们无法更改充电电流或 CSS 来更改 SS 时间。
    但我想您可以参考随附的 UCC28C42数据表中建议的软启动实现、添加了另一个外部软启动电路以增加软启动时间、我已在仿真中对其进行了测试。