This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:LM5156-Q1是否可以直接连接到微控制器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1, LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873312/lm5165-q1-could-lm6156-q1-directly-be-connected-to-a-micro-controller

器件型号:LM5165-Q1

您好!

     如果我们要使用 LM5165-Q1将汽车电池的24V 转换为微控制器的5V 或3.3V、能否将 LM5156-Q1的输出引脚直接连接到微控制器的 VCC 引脚? 还是需要或首选其他 LDO 来降低噪声?

     谢谢、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    通常、MCU 可直接由降压开关转换器供电、如果 MCU 具有射频电路、ADC 等噪声敏感部分、则可能需要 LDO 来降低电源噪声。

    有关电源的更详细要求、您可以咨询 MCU 供应商。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

         非常感谢。 这会有所帮助。

         此致、

         John