This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660是否可用作高侧开关

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891521/tps2660-can-tps2660-work-as-high-side-switch

器件型号:TPS2660

大家好、

TPS2660是否可以用作高侧开关以支持类似5kHz PWM 输出? `d`s 引脚来控制 TPS2660输出 PWM、如果是、它可以支持的最大 PWM 频率是多少?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    这里的负载是多少? 最终应用用例?

    电子保险丝是用于限制浪涌电流的慢速导通器件、因此在高达1kHz 的低频 PWM 控制中受到限制  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    此致、Sunny