This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:适用于 AC24Vin

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900519/ucc28019a-for-ac24vin

器件型号:UCC28019A

您好、E2E、

在 开发设备期间、我们的客户正在考虑使用用于 AC24Vin 块的 UCC28019A。 我从他们那里获得了原理图的捕获。 TI 工程师能否查看此原理图?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在 PFC 级上使用智能二极管控制器 LM74670和同步整流是很常见的。
    进入大总线电容的极低输入阻抗可能会在启动时导致非常大的浪涌电流 、并导致组件发生故障
    除非 向 PFC 添加了一些浪涌保护。
    我认为需要一个启动电阻器来对输出电容器进行预充电。
    通常情况下、您会在预先确定的时间后短接该电阻器、然后启用 PFC。
    该设计应提供出色的效率、但需要防止其出现瞬态情况。

    我不确定使用的电感值是多少、但对于此应用、电感值需要为160uH 或更高。

    这些是我唯一的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的评论。  关于设置 RC 值、该原理图是否有任何错误?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我没有看到任何组件值中的错误、也没有其他建议或意见。

    此致

    John