This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895行为问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873558/bq25895-bq25895-behavior-question

器件型号:BQ25895

您好!

问题1.

当 bq25895检测到存在 VBUS 电压时、OTG 功能将被禁用。  

 bq25895中的详细内部行为将会是什么? 关闭 Q2或 Q3?  

问题2.

在 bq25895参考设计 http://www.ti.com/lit/df/tidrk16/tidrk16.pdf 中,我们可以共享 bq25895的电感器  

和 TPS61235的原因是电路板尺寸有限? 这意味着两个器件只有一个电感器。 请告诉我 bq25895的 Q4行为是什么。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    关于 Q1、当 VBUS 电压升至 UVLO 以上时、OTG 升压转换器停止开关(Q2和 Q3关闭)、逻辑恢复到降压模式、然后充电器开始充电、假定/CE 位和引脚被启用。

    对于 Q2、每个转换器都需要自己的电感器。  Q4是电池 FET。  在降压模式下、启用/CE 且 V (BAT) MINSYS、Q4还用于测量充电和终止电流、以进行调节和热处理。  当 V (BAT)

    此致、

    Jeff