This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:有关尺寸更小的电感器的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873445/lmr33620-question-about-the-inductor-with-smaller-size

器件型号:LMR33620

大家好、

我的客户希望使用 LMR33620器件将24V 转换为5V、输出电流约为1A、但建议的8uH/2.2uH/1.5uH 电感器尺寸太大。 您能否帮助推荐尺寸最小的8uH/2.2uH/1.5uH 电感器? 谢谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhengquan、

    我建议使用 Wurth RED 专家工具为客户的应用寻找合适的电感器。 TI 建议使用 EVM 中的器件。  

    谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。