This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:TL2844B 最小占空比

Guru**** 2770525 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2844B, TL3843B, TL3842B, TL3844B, TL3845B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900849/tl2844b-tl2844b-minimum-duty-cycle

器件型号:TL2844B
主题中讨论的其他器件: TL3843BTL3842BTL3844BTL3845B

尊敬的团队:

客户希望知道 TL2844B 的占空比、因为 TL2844B 的数据表显示测试条件为 TL384x。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    这是测试条件列数据表中的错误。

    具有 TL3842B、TL3843B 的行应替换为 TLx842B、TLx843B 和
    具有 TL3844B、TL3845B 的行应替换为 TLx3844B、TLx3845B

    因此、TL2844B 的最大占空比变化为47%至50%。

    感谢您在数据表中发现此错误

    此致

    John