This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流波形

Guru**** 2543410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888453/ucc28070-current-waveform-shape

器件型号:UCC28070

您好!

感谢您的回答。 请参阅随附的 PFC 输入电流和电压波形。 您可以看到、每个周期中都有电流尖峰。 这样做的原因可能是什么?

谢谢、此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aswathy、

    您是否有此 PFC 的原理图和任何测试信息?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试信息

    输入:230VAC、50Hz

    负载:4.4kW 电阻

    绿色 w/f:输入正弦电压

    黄色 w/f:输入 PFC 电流

    随附电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC 输出电容值= 7.32mF (未显示在所连接的电路中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    无法读取此原理图。
    您是否使用了 Excel 计算器进行此设计?
    请附上计算器结果以及使用的元件值的原理图的清晰副本。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为没有回复。

    如果您有任何其他问题、请打开新帖子。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已解决。 我  通过邮件收到了 TI 的支持。 感谢您的考虑和支持

    此致、

    阿斯瓦西