Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27282, LMG1205, LMG1210, LM5113
主题中讨论的其他器件: UCC27282、 LMG1205、 LMG1210、 LM5113
你(们)好 我叫 Jung kyoung su。
半桥电路采用 ucc27211设计。 但在高频输入(10MHz)时存在输出问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27282, LMG1205, LMG1210, LM5113
你(们)好 我叫 Jung kyoung su。
半桥电路采用 ucc27211设计。 但在高频输入(10MHz)时存在输出问题。
你好,Jung Kyoung su。
10MHz 是相当高的工作频率、这将导致较窄的脉冲宽度。 驱动器的输入脉冲响应是有关高频运行的主要考虑因素。
您提到50ns 死区时间、但10MHz 的周期为100ns。 因此、不清楚 HI 和 LI 输入的输入脉冲宽度是多少。
您能否提供 LI 和 HI 输入脉冲宽度以及栅极驱动器正在驱动的功率器件?
此外、如果您可以提供示波器图和所针对10MHz 频率下的行为说明、以便我提供更好的建议。
我建议您考虑 UCC27282驱动器、它与 UCC27211相比具有更长的时序、包括窄脉冲响应。
此致、
你(们)好 Richard Herring
感谢你的答复。
您提到50ns 死区时间、但10MHz 的周期为100ns。 因此、不清楚 HI 和 LI 输入的输入脉冲宽度是多少。
=>我犯了个错误。 在10MHz 运行模式下、HI.LI 输入引脚的脉宽运行 20ns、从而在高侧和低侧之间提供死区时间。 (死区时间= 30ns)
2.能否提供 LI 和 HI 输入脉冲宽度以及栅极驱动器驱动的功率器件?
=>我设置 HI:20ns、LI:20ns/VDD:12V
我建议您考虑 UCC27282 驱动 器、它与 UCC27211相比具有更好的时序、包括窄脉冲响应。
=>通过 UCC27282测试、10MHz 输出正常、但即使在驱动器 IC 运行大约3秒时、表面温度也接近130°C。
=>与 UCC27282驱动器不同、UCC27211驱动器不能正确输出。
=> UCC27282已经使用 EVM 套件进行了测试。
=>还有其他方法吗?
谢谢你。
尊敬的 KYoung Su Jung:
感谢您的更新。 对于 UCC27282、请确认器件电源板被连接至一个 PCB 电源板连接、此连接具有到一个较大平面的散热过孔以帮助功率耗散。 这将显著降低热阻。 如果器件连接到大型电源板、但仍存在温度问题、则还有其他 TI 驱动器专用于高频运行。
LM5113、LMG1205和 LMG1210是面向增强模式 GaN 的半桥驱动器、可驱动 MOSFET、但 VDD 范围较低。 这些电压应与支持5V Vgs 的 MOSFET 兼容。
LMG1210适用于频率高达50MHz 的应用、其他2个器件在某些曲线中显示的特性高达5MHz。
您应该为您的应用考虑这些高频驱动器。
还要确认功率器件为低栅极电荷、并根据 PD=Qg x VDD x Fsw 确定栅极驱动功率损耗。 Qg 是高侧和低侧 MOSFET 或电源开关的总栅极电荷。
数据表可在此处找到:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5113.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg1205.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg1210.pdf
此致、