请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A33 设计
我的客户希望在高精度应用中使用此 TPS7A33、并且需要了解温度系数、但我们无法在数据表中找到数据。
此外、30至45度的范围是我们更关心的范围、在数据表中、我们只能找到更宽的范围精度。
谢谢
沈俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jun、
我审查了档案,但没有看到任何有助于回答这一问题的补充资料。
请记住、数据表中列出的温度是组件的结温。
在足够的负载下、功率耗散将增加、并将导致结温上升到15-20度以上。
在这种情况下、数据表中公布的较高温度数据将更准确地满足您对 TPS7A33的预期工作条件。
如果您需要另一个具有更严格容差的线性稳压器、另一个选项是查看我们的线性稳压器搜索工具。
http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html
另一种选择是添加一个外部齐纳二极管、以提高漂移和精度。
http://www.ti.com/lit/an/snoa590b/snoa590b.pdf
但愿这对您有所帮助。
谢谢、
斯蒂芬