This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:电源电流典型值/最大值(6.6电气特性)

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900791/tlc5947-supply-current-typ-max-value-6-6-electrical-characteristics

器件型号:TLC5947

请告诉我 RIREF = 2460Ω μ A (IOLC = 20mA)时的电源电流典型值/最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yachi San、

    很抱歉、在这种情况下、我们没有测试数据。 在数据表中、它应该介于 RIREF=3.3k Ω 和1.6k Ω 之间。