This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:为什么存在电感哨声?

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900187/lm3630a-why-the-inductance-exists-whistle

器件型号:LM3630A

尊敬的 TI 团队:  

     我的客户将 LM3630A 用于 LED 驱动器。 LM3630A 在其硼中的输入电压为3.6V-4.3V、最大电流为10mA 的 LED 数量为8。 他们发现电感存在哨声  

LED 灯亮起后。 如果 TI 能帮助我们解决 举报问题,我们将不胜感激。 谢谢!  

     而不是。 下图是它们的原理图。  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

      对于您的原理图、您是否已将"PWM"引脚悬空? 如何实现调光? 您需要连接"PWM"引脚以实现电流调光。 (或将"PWM"引脚连接到高电平)

      是否要切换"HW_EN"引脚?  

      由于您只使用一个通道、您是否禁用了另一个通道?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

      对于您的原理图、您是否已将"PWM"引脚悬空? 如何实现调光? 您需要连接"PWM"引脚以实现电流调光。 (或将"PWM"引脚连接到高电平)

        调光由 I2C (Register_. 亮度 A)

      是否要切换"HW_EN"引脚?  

        是。客户输入高电平以启用设备。

      由于您只使用一个通道、您是否禁用了另一个通道?

        它们不连接另一个通道,LED2为悬空状态

     

        此外、我们还测试了一些波形。 希望它对您有所帮助。 我们可以在 Picture.1和 Picture.1中发现频率小于20kHz ,这可能会导致声音

         图1 D3 (二极管)-2引脚中的波形

         

     

      图2 ILD1引脚中的波形

         

     

         图3 SW 引脚中的波形

         

        图4  SW 引脚中的波形

         

        图片5 SCH

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

      图1-3现在无法显示、您需要禁用具有寄存器的通道2。 reg0x00 = 0x84;reg0x01 = 0x08。

      是否已读取 reg0x0B? 这是一个故障寄存器、可能包含一些信息。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean ,

           好的。  客户刚刚使用 LED1,但他们启用 了2 LED 控制面板。 因此、如果客户悬空 LED2引脚、则器件将异常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

      否、它将检测开路 LED 并异常工作。 如果有寄存器不使用该通道、请禁用 LED2。

    BR

    肖恩