This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:根据参考电路设计、它不起作用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873342/bq24770-according-to-the-reference-circuit-design-it-does-not-work

器件型号:BQ24770

尊敬的 TI 专家:

   根据参考电路设计、标题建议,Ω 电阻器不起作用

我的输入电压为12V,它不工作;当我将输入电压更改为18V,它可以工作

但是、如果我使用12V 的输入电压、 如何使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    请参阅 第8.3.2节"适配器检测和 ACOK 输出"。  

    此致、

    Joel H