This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:原理图审阅

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899993/tps2662-schematic-review

器件型号:TPS2662

您好!

我们在使以下原理图可靠运行方面遇到问题。

想法是使用 PoE-PD 并将48-56VDC 从 PoE 开关转移到远程接收器。 适用于802.3at 应用。 2-3W 将馈入反激式并转换为12V 以提供本地电源。 剩余的功率将通过电子保险丝从 PoE 电源轨(48-56VDC)馈送到远程接收器。

我们希望电子保险丝只有在 PoE 开关提供全电压并以受控方式提供电源后才会打开。 但是、我们已经通过将负载连接到输出来销毁3块 TPS26621。 损坏的 IC 都显示内部闭合电路。 我们是否忽略了应用设计中的某些内容?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否分享完整的原理图和系统方框图? 如果是机密信息、请将其发送给我。

    故障是否在关闭期间发生? 什么是电子保险丝上的 Cout? 以及您用于测试的负载类型。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您通过电子邮件共享原理图。 如上所述、请检查输出侧的瞬态电压并使用 TPS26625。

    如果有任何后续问题、请返回。

    此致、Rakesh