请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 您好!
我们在使以下原理图可靠运行方面遇到问题。
想法是使用 PoE-PD 并将48-56VDC 从 PoE 开关转移到远程接收器。 适用于802.3at 应用。 2-3W 将馈入反激式并转换为12V 以提供本地电源。 剩余的功率将通过电子保险丝从 PoE 电源轨(48-56VDC)馈送到远程接收器。
我们希望电子保险丝只有在 PoE 开关提供全电压并以受控方式提供电源后才会打开。 但是、我们已经通过将负载连接到输出来销毁3块 TPS26621。 损坏的 IC 都显示内部闭合电路。 我们是否忽略了应用设计中的某些内容?
此致、
Michael