This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:输入旁路电容器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891252/ucc24624-input-bypass-capacitor

器件型号:UCC24624

你(们)好

 

客户是否应该考虑直流偏置来放置 VDD 和 REG 的输入旁路电容器?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VDD 和 REG 电容值、请参阅第5页的数据表建议运行条件表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

     

    在 UCC24624EVM-015中、C2012X7R1H225M125AC 安装为 REG 引脚旁路电容器、下面是直流偏置特性。

    您可以看到、数据表中的实际电容器值小于最小 CREG 的2.2uF。

     

    客户不应该考虑直流偏置特性?

     

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应考虑直流偏置的电容变化。   C2012X7R1H225M125AC 应该可以使用。 建议表中的最小值是要考虑的典型值。 即使使用典型的最小值、EVM 也会显示得出的直流偏置结果仍然可以正常工作。

    在您的设计中、您可以考虑使用此电容器或稍高的电容器值以及您的温度范围。